カラーシルク印刷の設計
Seeed Fusionでのカラーシルク印刷の設計:ヒントとベストプラクティス
カラーシルク印刷は、プリント回路基板(PCB)製造の不可欠な部分であり、基板上の部品の配置にラベルを付けたり表示したりするのに役立ちます。カラーシルク印刷は通常、1色または2色で、ますます多くのデザイナーがPCBのシルクスクリーンに複数の色を追加しようとしています。
もしFusionでカラーシルク印刷を設計することに興味がある場合、考慮すべき重要な要素があります。この記事では、Fusionでカラーシルク印刷を設計するためのヒントとベストプラクティスを紹介します。
注文条件
カラーシルク印刷のデザインを開始する前に、注文条件を確認することが重要です。1枚あたりの最大サイズは270*470mmを超えることはできず、はんだマスクの色と異なる色を選ぶことをお勧めします。
ガーバーデータ設計の仕様
Fusionでシルクスクリーンのために色鮮やかな文字をデザインするときに、いくつかの重要な仕様に留意する必要があります:
1. SMDパッドやスルーホール上にカラフルな文字を配置しないようにして、コンポーネントの配置やスルーホールのドリル作業に干渉しないようにしてください。
2.印刷用の文字の実際の画像を提供する場合は、PCBシルクスクリーン層に印刷できます。これらの画像を必ずフォルダに入れ、ガーバーファイルと一緒にアップロードしてください。ガーバファイルで設計された場合、文字のレイヤーごとに色を指定するのが最適です。
3.サポートされている画像形式には、PDF、JPEG、PNG、TIFFなどが含まれます。
色の違い
Fusionは常にシルクスクリーン印刷の色の正確性を追求していますが、提供された画像と最終的な印刷結果の間に色の変化がある場合があることに注意してください。これは画面表示、インク、その他の要因の差異によるものです。100%の色の精度を保証することはできませんが、可能な限り密接に色を一致させるように最善を尽くします。私たちにRGBの色番号を提供してもかまいません。
Fusionでカラーシルク印刷をデザインするためのベストプラクティス
Fusionでカラーシルク印刷をデザインする際には、留意すべき追加のヒントをいくつか紹介します。
1.高品質の画像を使用してください:シルクスクリーン印刷の実際の画像を提供する場合、基板に簡単に読み取り可能で再現性のある高品質の画像であることを確認してください。
2.コントラストカラーを使用してください:シルクスクリーンが読みやすくするために、ボードの背景色から際立った高コントラストカラーを使用してください。
3.間隔に注意してください:カラフルな文字が読みやすく十分に間隔を空けており、ボード上の他の部品やトレースを妨げないようにしてください。
まとめ
Fusionでカラーシルク印刷をデザインすることで、PCBにさらにレベルのカスタマイズ性と視覚的な魅力を追加することができます。この記事で説明したヒントとベストプラクティスに従い、正確に再現できるカラフルで読み取り可能なシルクスクリーンのデザインを作成できます。
以下は白いはんだマスクオイルカバーのPCBにカラーシルク印刷の写真です。