部品実装(PCBA)の価格説明

Seeed Fusionへようこそ!部品実装(PCBA)の製造プロセスにおいて、価格構成は非常に大切課題です。価格構成を理解することは、製造コストの削減、製品品質の向上、利益率の向上につながるため、非常に重要です。本ブログでは、部品コスト、組み立てコスト、材料コストなど、部品実装の価格構成について詳しく紹介します。部品実装サービス検討している方々に、コスト抑制を検討する際に有用な情報や洞察を提供することができるでしょう。それでは、部品実装サービスの価格構成について深く掘り下げていきましょう!

部品実装の場合、部品の調達を考える必要になります。部品調達は簡単なプロセスではなく、ページ下部に表示される重要な数字を計算するために多くのチャネルが協力して作業する必要があります。2つの主要な課題が生じます;供給状況と価格です。部品の種類や調達元が多岐にわたるため、特定の部品が利用可能であることを確認するにはどうすればよいでしょうか?急に在庫切れになることはないでしょうか?また、価格は常に変動します。その他の課題には、委託先の施設に部品を提供できるかどうかが含まれます。制限はありますでしょうか?部品の品質や実装費はどうでしょうか?また、実装業者は部品の種類に応じて異なる費用がかかりますが、システムではこれをどのように考慮しているのでしょうか?当社のSeeed Fusionはこれらの懸念を全て解決しました。

Seeed Fusion オンラインプラットフォームは、Digikey、Mouser、TME、Element14などのパートナー部品ディストリビューターに直接接続されています。これらすべてのサイトに共通するのは、正確かつ最新の部品在庫、価格、製品情報が直接Seeed Fusion PCBA計算機に組み込まれていることです。この情報を利用することで、完全なPCBA見積もりを算出することができます。

計算をさらに簡素化するために、Seeed FusionはPCBAコストを5つのカテゴリに分けており、注文ページで直接表示できます。

部品費:最も理解しやすい項目で、Seeedがお客様の代わりに調達する部品の原価です。これらの価格はサプライヤーデータベースから直接得られます。代替部品を探して費用を下げることによって、このコストを影響させることもできます。

実装費:実際の実装作業の費用。これは部品ごとに計算され、部品の種類によって異なります。たとえば、表面実装部品は非常に簡単に装着されます。ピックアンドプレースマシンを使用する場合は、貫通孔コンポーネントと手動ではんだ付けされたBGAsはより多くの労力を必要とするため、より多くのコストがかかります。

消耗品費:ステンシル、パッケージ、はんだ、その他の消耗品を含む、その他の素材の費用です。

運営費:調達と管理の費用を含みます。

段取費:運営費とは異なり、ピックアンドプレースマシンにフィーダーをロードしたりプログラミングするなど、アセンブリ装置をセットアップする費用を含みます。OPL部品はすでに互換性が検証され、一括数量包装(例:リールまたはチューブ)で供給されるため、すべてOPL構成のBOMのセットアップコストは(わずか25ドル)少なくなります。


Seeed FusionのPCBA計算機は非常に高度であり、プロジェクトに柔軟性を与えます。Seeedはまた、お客様の代わりに部品調達手続き全体を処理することもでき、PCBAを簡単で便利にします。


反馈和知识库