ROHS・UI対応について ← 標準規格書(Fusion向け) 2019.10.28 からFAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。基板製造に関する証明:ISO9001 CertificateIQnet And CQC CertificateEnvironmental ComplianceUI証明 レジストのROHS証明 FR4基板材のROHS証明 UI番号付けるのは可能でしょうか?可能です。対応は場合によって異なります。自らUI番号をデータ追加する注文番号できましたら、fusion.jp@seeed.ccまでご連絡ください。特定オーダーに対するROHS証明の発行は可能ですか?可能です。ただその場合、発行費用は発生します。5-7営業日のテスト時間200~1000$の発行費用具体な案件が必要です。