FusionPCB——PCBAに関する質問

Q.OPLは何ですか?

A.OPLとは、通常「Open Parts Libraries 」と呼ばれていて、弊社が勧める部品が記載されているカタログです。OPL外の部品に比べて、OPLライブラリ部品の調達時間は短いです。部品は全部OPL内の場合、最速7営業日製造完了です。OPL部品の詳しい情報はこちらまでご覧ください。

Q.Seeed OPL とShenzhen OPLの違いは何ですか?

A. Seeed OPLのパーツは弊社自用で、多数のSeeed製品に使用されています。在庫が十分に倉庫にあり、調達の必要がありません。Shenzhen OPLのパーツは深セン現地の調達で、seeed oplに比べて、10倍以上の部品在庫あり、調達時間は3-20日です。詳しい紹介はブログまでご覧ください。

Q.非OPL部品は調達できますか?

A. もちろんです。非OPLのパーツも調達できます(オーダーをカートに入れてから、部品の事前確認を行います。

Q.部品支給は可能ですか?

A. 可能です。だが、通関資料の準備が必要です。詳しくはお問い合わせまでご連絡ください。


Q.調達できない部品はありますか?


A. 下記の2種類の部品弊社が調達できません。
  1. 中国政府が輸入禁止の部品
  2. パーツのMOQ(最低発注量)は必要量より多い

Q.OPL部品のみの購入は可能ですか

A. 申し訳ございませんが、お受けいたしかねます。

Q.発注する前の「事前部品調達」は可能ですか?

A. 申し訳ございませんが、お受けできません。

Q.PCBA用のメタルマスクを発注する必要がありますか?

A.必要がありません。

Q.PCBA用のメタルマスクはPCBAと一緒納品できますか?

A.申し訳ございませんが、一緒送る場合、メタルマスクの発注も必要です。

Q.基板両面とも実装できますか?


A.もちろんできます。ご安心ください。

Q.半田用のペーストは無鉛ですか?

A.はい、無鉛です。

Q.PCBにシルクなくても実装できますか?

A. 正しい実装図をzipにまとめてカバーデータと一緒送れば、シルクなくても、ご指示の通りに実装図できます。






反馈和知识库