基板の層構成情報について
#また作業中ですので、元のFAQサイトをご利用ください。
** アップデート中 **
** セクリョンはアップデート中 **
**このFAQの内容は今のところに役に立たないかもしれませんが、 私たちのチームは既に新しいリビジョンの作成に取り組んでいます。使用する際には、何卒ご注意してください。もし何か不明な点がありましたら、気軽にfusion@seeed.ccまでご連絡ください。**
板厚は±10%の公差があります。
四層:
六層:

八層:
また、お客様は他のレイヤー(10層、12層など)をカスタマイズすることもできます。
ファイルチェックは注文確認後に行います。