Fusion PCB / PCBA注文のリードタイム・納期はどのくらいですか?

2019.10.28 から FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。 #全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
PCB:PCB注文のリードタイムは6~17営業日です。詳細は下記のとおりです。
  • PCB in production:PCB注文を生産し始めた日です。(生産完了までに3~14営業日が必要です。注1を参照してください)。
  • PCB Awaiting Packing:PCB注文は品質検査とパッケージを受け始めた日です。(普通は2営業日ぐらいが必要です)。
  • PCB Shipped:注文の出荷日です。(一般に追跡情報が利用できるまでに1営業日が必要です)。

PCBA:PCB部品によるリードタイムは違います。すべての部品がSEEEDのOPLのものなら、約15営業日です。それ以外のものが25営業日ぐらいです。詳細は下記のとおりです。
  • PCB in production:PCB注文を生産し始めた日です。(生産完了までに3~14営業日が必要です。注1を参照してください)。
  • BOM Processing:部品および他の品目を調達し始めた日です(受注から約15〜20営業日です)
  • Assembly:プリント基板は3営業日以内に組み立てられ、出荷されます。
  • 非OPLの場合:PCB生産と部品調達が同時に進みます。PCB生産が完了しても部品はまだ調達されている場合もあります。したがって、非OPL受注のリードタイムは、部品の調達および実装/出荷の時間を含めます。
  • OPLの場合:すべての部品が在庫ライブラリから供給されているため、部品の調達はありません。したがって、OPL受注のリードタイムはPCB生産時間と 実装 /出荷時間を含めます。
注意:
1.リードタイムとは注文確認から顧客への出荷までの時間です。
2. PCB製造には、注文/ファイルの問題による遅れを除いて、具体的な注文パラメータに応じて、3〜14営業日が必要だが、一般的な基板は3〜5日以内に完了します。
3.注文/ファイルの問題による遅れがあるかも知れないので、締切日の前により早く注文することを強くお勧めします。

一.生産時間

サービス

生産時間

基板製造

2-7 営業日

部品実装

15-25 営業日

ソルダマスク

2-3 営業日 

フレキ基板

5-7 営業日 

ご注意:
1. 生産時間は、ファイルの確認から梱包の準備までの期間です。 ファイルレビューは含まれていません。
2. 基板パラメータにより、注文の生産時間が変わります。
3.一部の部品(LED)は加熱処理が必要ということ( 48ー72時間  )で、生産時間が伸ばされた場合もあります。


二.配送——北京時間
配送業者追跡サイト配送時間渡すタイミング
DHLhttp://www.dhl.co.jp/ja.html1-3営業日午後3時
FedExhttp://www.fedex.com/jp/track/4-8営業日午後6時
Singapore Posthttp://www.17track.net/ja10-20営業日午後7時
OCShttps://www.ocs.co.jp/3-5営業日午後5時
ご注意:
1.すべての注文が追跡されでき、お客様は追跡サイトで追跡情報を手に入れます。
2.それぞれの地域の政府によって、関税費用を課税されるかもしれません。課税された税金はすべてお客様からご負担になります。トラブルを避けるために、地元の政府に適用される通関費用を確認することをお勧めします。
3.配送時間は保証されておらず、天気、郵便局の遅延、通関などのコントロール出来ない要因の影響を受けるかもしれません。




反馈和知识库