SoundPi(SKU:114991454,102991014,114991455)

1. 问:板子到手后,上电没反应.
请不要在SoundPi上接两根USB线,因为SoundPi的两个USB口中一个为和电脑传输数据的接口(标识OTG),另一个接口为插键盘鼠标的口(标识USB)。检查USB线是否插在板子带 USB OTG 的 Micro USB 口上。当板子写着 SoundPi R1 的那一面向上时,该接口为左侧的 USB 口。如果依旧没响应,请检查USB线是否能供电。

2. 问:使用时不能联网。
请先更新开发板的APP。如果已更新,请检查路由器是否开启了 5G 信号,如果开启了,需关闭 5G 信号并重启路由器。

3. 问:不能配对/配对失败
请先更新开发板的APP。由于目前有两个DcsSampleAPP.apk,请确保您下载的是新版本的APP:点击这里下载最新版APP。更新完成APP后,再尝试配对。配对可能需要几分钟,请耐心等待。

4. 问:配对后说“小度小度”没反应
看板子听到“小度小度”时会不会亮起两颗或三颗LED灯。如果没亮,可能是发音过快或不标准。如果点亮后很快就灭了,请多尝试唤醒几次或稍后再试。如果持续点亮,请说话,板子会自动识别说话内容。没有播报内容的话,请检查网络连接是否通畅。

5. 问:设备管理器找不到设备。
板子插电脑后,需大约半分钟才会弹出设备。打开我的电脑,看有没有多出来的存储设备。如果没有,请检查板子是否开机,或换一根能传输数据的数据线再试一下。如果有,请再检查设备管理器有没有未知设备,并尝试安装驱动程序。

6. 问:输入adb devices后找不到设备。
打开设备管理器,看有没有ADB设备,检查驱动是否安装正常(没有!)。如果驱动安装正常,请退出所有与手机助手相关的应用,以免它们占用端口。然后重新输入

7. 问:出现could not read ok from ADB Servr
可能是某些第三方手机助手占用了5037端口。在窗口输入netstat -aon|findstr "5037",然后查看是哪个应用使用了该端口。例如出现
TCP   127.0.0.1:5037       0.0.0.0:0             LISTENING      5456
即进程5456占用了5037端口。然后输入tasklist|findstr "5456"
出现:360MobileLink.exe 5456 Console 1 23,240 K
意思为进程360MobileLink.exe 占用了5037端口。进入任务管理器,找到该应用并结束应用即可。

反馈和知识库