なぜ4.9ドルの基板は9.9ドルに変わりましたか?

2019.10.28 から FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。 #全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
2017年5月に、Seeed Fusionは100 x 100mmサイズの標準基板は4.90USDの特別価格を導入しました。
ただし、お客様はこの価格で5つのサブオーダを発注でき、それ以上の基板は9.9USDの通常価格で課金されます。
何卒ご了承ください。


反馈和知识库