インピーダンス制御について

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。

複雑な設計に信号品質の良いことを確保するために、電気回路の抵抗とリアクタンスを制御する必要があります。
例えば、シングルエンドインピーダンスは50 ohm±10%、差動インピーダンス100ohm ±10%などです。

インピーダンス制御が必要あることが分かっている場合は、インピーダンス要件文書をガーバーと一緒にパッケージして、「あり」を選択してください。
インピーダンス制御がわからない、または必要がない場合は、いつでもこのオプションで「あり  」を選択することができます。 :)



反馈和知识库