ソルダレジストダムについて

パッド間のソルダレジストダムは、実装時の偶発的な半田ブリッジを防ぐのに役立ちます。
ソルダレジストダム が小さすぎる場合は、弊社からダムを直接取り除きます。
より良いソルダレジストダムが必要な場合は、レジスト色に「緑」を選択してください。他の色より優れた性能があります。
ソルダレジストダ に[0.1mm↑]を選択した場合、緑の最小ダムは0.1mm、赤、黄、青は0.12mm、黒、白は0.15mmです。
ヒント:
1.高度なICの場合、ピンは非常に小さくて近いです。高集積設計では、ピン間にレジストダムが存在しないことが非常に一般的です。
2.手付け半田の時、ピン間にレジストダムがないと、問題になるかもしれません。 しかし、リフロー半田付け機を使うと問題はありません。 メタルマスクを使ってスズクリームをコントロールしますから。
3.弊社はリフロー半田付け機があります。 小さなピンに問題がある場合は、弊社の実装サービスをお試しください。