K2CADからガーバーファイルを出力する方法

最近、お客様からK2CAD というCADソフトを承知しました。
しかし、弊社のファイル規範に合っていないことがありますので、ここでは、K2CADからガーバーファイルを出力する時、注意すべきのことを簡単に説明いたします。

1.まずは「CAMデータ出力」を開きます。


2.下図のように、パラメータを選択して、「実行」をクッリクします。


3.次はドリルデータを出力します。もう一度「CAMデータ出力」を開き、下図のように、パラメータを選択して、「実行」をクッリクします。


4.そうすると、すべてのガーバーファイルを出力しました。

5.分かりやすくするように、下図のようにデータ名を直すのをお勧めいたします。



6.すべての出力したファイルを一式Fusion PCBのウェブサイトで送信してください。そうすると順調に生産できます!


以上です。ご参考まで。


反馈和知识库