DesignSparkからガーバーファイルを出力する方法

1.まずは、「Output」、「 Manufacturing Plots」を順番にクッリクして、設計ファイルを開きます。


2.「 Auto-Gen Plots」をクッリクして、Design sparkはプロットを自動的に追加します。


3.「Gerber」をクッリクしてください。


4. 図のように、選択肢を確認して、「OK」と「Options」を順番にクッリクしてください。


5.そうすると、「Options」の画面になります。「Gerber」をクッリクして、次の「Gerber Setup」画面になって、「RS-274X」の配置を選択してください。




6.それで、「Options」の画面に戻って、「NC Drill」をクッリクして、「Setup NC Drill」の画面になって、「OK」をクッリクしてください。



7.すべてのプロットをチェックします。実際には全部をチェックする必要ではありませんが、問題を単純化するために、すべてをチェックします。



8.ある時、輪郭レイヤーがない場合もありますので、手動で追加する必要があります。
「Add plot」、「Gerber」を順番にクッリクしてください。




9.Outputの画面で、新しいプロットを「Outline」の名前付けます。Layersの画面で、[Board Outline]を「 Y」に設定してください。



10.すべて終わったら、「Run」をクッリクしてください。



11.それらをzip / rarにまとめてします。そうすると、 このファイルを使って発注できます。


反馈和知识库