Quadceptからガーバーファイルを出力する方法

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。
1.まずは、「プロジェクト」、「ガーバー」、「ガーバー設定」を順番にクッリクします。



2.下図のように選択します。




3.「NCドリル」をクッリクして、
ドリルレイヤを設定します。



4.
「プロジェクト」、「ガーバー」、「ガーバー出力」を順番にクッリクします。




5.
「プロジェクト」、「ガーバー」、「NCドリル出力」を順番にクッリクします。



6.そうすると、すべてのファイルを出力できます。
それらをrarや.zipなどの標準的な圧縮フォーマットで一つのファイルにまとめて、アップロードできます。  



反馈和知识库