Altium Designer からガーバーファイルを出力する方法

2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。

1. 「File」、「Fabrication Outputs」、「Gerber files」 順番にクッリクします。
  

2.パラメータを選択します。パラメータの正確な意味を知らない場合は、下図のようにしてください。
  

 基板を製造する場合、下図のレイヤが必要かもしれません。
メカニカルレイヤーには明確な外形があることを確認してください。
2層基板の場合、内部層はありません(G1、G2、G3 ....)
  

ガーバーファイルには埋め込み開口部が必要です。
  

3.すべての設定が正常であることを確認してから、「OK」をクリックしてガーバーファイルを生成できます。
  

4.次には、 Excellon形式のドリルファイルを出力する必要があります。
 
   
5.ガーバーと同じ単位とフォーマットパラメータを選択することをお勧めします。 次に「OK」をクリックします
  

6.そうすると、すべてのファイルを出力できます。 それらをrarや.zipなどの標準的な圧縮フォーマットで一つのファイルにまとめて、アップロードできます。  
  








反馈和知识库