Skip to content

ピック&プレースファイル の出力方法


2019.10.28 から
FAQ内容の更新はFusionPCBブロクに移行いたします。
#全部済ませるまで引き続き元のFAQご利用くださいようによろしくお願いします。

Screen reader support enabled.
 

ピック&プレースファイルは何ですか?

ピック&プレースファイルはSMTマウンター用の座標値データとして利用するものです、市場に流通しているCADソフトはほぼこの出力機能を持っています。

KICadで出力する場合——

どのように出力することができますか?

下記によく使われるソフトの出力方法を載せました


Autodesk Eagle

1. brd(拡張子)ファイルを開けてください

2. ファイル -> Export -> Mount SMD.


3.出力したmntとmnbファイルを実装図とzipにまとめて、サイトでアップロードすればオーケーです。

注:Eagleの場合、拡張子がmntのファイルはTOP面に使うもので、拡張子がmnbのファイルはBottom面に使います。片面の場合、mnt/mnbで良いです


Kicad

1.各種製造用ファイル出力->フットプリントと位置情報のファイル

2.他の選択はデフォルトで、このまま出力すればオーケーです。


3.出力したファイルを実装図とzipにまとめて、サイトでアップロードすればオーケーです。

Gif:


Altium

1、Open the .PcbDoc file and go to File -> Assembly Outputs -> Generates pick and place files.

注:Altiumソフトのバッジョンにより、出力方法が異なるかもしれません。最低でも座標値が乗せられるデータが必要です。

2.出力したファイルを実装図とzipにまとめて、サイトでアップロードすればオーケーです。  





Feedback and Knowledge Base